This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:更高的斜升分压器值对环路稳定性的影响?

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870850/tps563201-higher-resiter-divider-value-effect-for-loop-stability

器件型号:TPS563201

大家好、

为了提高效率、我的客户希望采用比建议更高的电阻值。 在这种情况下、变化是否会影响环路稳定性?

R1= 100k Ω

R2= 18k Ω

VOUT 目标;5V

此致、

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为还可以、但较大的值会降低抗干扰能力、客户为什么要使用较大的值?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    谢谢。 这是因为它们需要减小通过电阻分压器的电流。

    此致、

    Kotaro Yamashita