This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:Fsw 和 IT#39的 EMI 峰值谐波-与引导电容器串联的电阻器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871092/lmr33630-q1-emi-peak-of-fsw-and-it-s-harmonics---resistor-in-series-with-boot-caps

器件型号:LMR33630-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR33630

大家好、我想降低 Fsw 及其谐波的 EMI 峰值、可以添加一个与引导电容器串联的电阻器吗?  

 在过去添加一个与引导电容器串联的电阻时、我遇到了一些问题。 请告诉我 LMR33630的 BOOT 电阻器的最大值是否正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊藤、您好!

    我建议您使用 VQFN 封装、该封装有助于在高频率范围内降低 EMI 噪声。

    在大多数应用情况下、引导电阻器应低于22 Ω、并应通过开关频率、占空比等进行优化。

    您只需在以下条件下进行检查:

    最低输入电压和最大负载电流--- 稳定的开关?

    2.最高输入电压、Fsw 和最大负载电流--- 结温?

    B R

    Andy