This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2946:帮助检查 UCC2946PWTR WDO 引脚可以驱动多大电流?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888989/ucc2946-help-to-check-how-much-current-could-ucc2946pwtr-wdo-pin-could-drive

器件型号:UCC2946

 大家好、

请帮助检查 UCC2946PWTR 引脚 WDO 的最大 Iout? 客户系统需要连接到 VCC 引脚以进行下一级逻辑、并希望确认是否存在任何限制? 谢谢  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helios、

    /RESET 和/WDO 上的器件规格高达2mA 的输出电流。 客户的要求是什么?