请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 您好!
我正在选择感应电阻器值。 数据表中指出、我们应该使用 0.001~0.003 Ω 电阻器、但还指出 OCD 检测阈值电压程序步骤为2.78mV/5.56mV、 SCC 检测阈值电压程序步骤为11.1mV/22.2mV。 如果我知道我的产品仅在100mA-200mA 范围内的电流下运行、建议的感应电阻是否太小? 如果使用 ΔVOCD Ω 来计算该值、则为2.78mV/200mA = 0.014 Ω。
谢谢、
VU