This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:感测电阻选择

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888726/bq28z610-sense-resistor-selection

器件型号:BQ28Z610

您好!

我正在选择感应电阻器值。 数据表中指出、我们应该使用 0.001~0.003 Ω 电阻器、但还指出 OCD 检测阈值电压程序步骤为2.78mV/5.56mV、 SCC 检测阈值电压程序步骤为11.1mV/22.2mV。 如果我知道我的产品仅在100mA-200mA 范围内的电流下运行、建议的感应电阻是否太小? 如果使用 ΔVOCD Ω 来计算该值、则为2.78mV/200mA = 0.014 Ω。

谢谢、

VU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较高的感应电阻器是可以的。 如果您的电流很小、则实际上建议使用该器件。 低感应电阻器是一项功能、因为它允许高电流(例如、对于具有大电池和快速充电的应用)、而这是由于库仑计数器硬件的性能得到了提高。 因此、如果您不需要、可以使用更高的感应电阻器提高精度。

    如果产生的 CC 增益调节因子超过最大限制、则必须调整所有容量和电流相关参数。 其概念是、如果您使用10m Ω 感应电阻器而不是1m Ω 感应电阻器、则可以使 CC 增益与1m Ω 感应电阻器相同、但现在监测计有效测量的是真正库仑计数和电流的10倍、 因此、您必须手动将所有容量(和电流)参数缩放10 (例如、100mAh 的设计容量将变为1000mAh)等