This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:功耗和功耗

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870772/tps51200-power-consumption-and-dissipation

器件型号:TPS51200

尊敬的 TI 团队:

我使用 TPS51200稳压器为 DDR3生成0.75V 电压。 我有以下疑问:

[1]它有两个电源输入:VIN (3.3伏)和 VLDOIN (1.5伏)。 对于 DDR3配置、我们如何计算每个电压轨消耗的电流?

[2]在数据表的热设计注意事项部分、我得出结论:LDO (涉及 VLDO 轨)的功耗是 PD_SRC 和 PD_SNK 的平均值。 其余的额外功耗为5mW 或更低。 正确吗?


此致、
Binayak

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!  

    VIN (3.3V)用于内部控制电路。 其电流仅为几 mA。 VIN 功耗非常小。

    TPS51200是一款线性稳压器。 VLDOIN 电流等于 VO (VTT)电流。 功耗为(VLDOIN-VTT)*I_VTT,其中 I_VTT 为 VTT 电流。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢您的回复。

    让我输入一些数字、以便更清楚地了解:

    最坏情况下的电流 VTT 需要在逻辑"0"处为所有24条地址线路提供源、并且每个具有40.2欧姆端接电阻器的地址线路大致等于 IVTT = 24 *(0.75V/40.2欧姆)= 0.447A

    同样、当所有地址线路处于逻辑"1"时、流入 VTT 的最坏情况电流将为0.447A。

    现在、根据上述数据、我可以得出结论:

    [1] VTT (或 VO)需要提供0.447A 的电流。 可以忽略 VIN 所需的电流。

    [2] LDO 中的功率损耗(功耗)(TPS51200中大约为)=(VLDOIN - VO) x IVTT =(1.5V - 0.75V) x 0.447A = 0.33525W

    [3] VLDOIN 电源轨所需的总电流= IVTT = 0.447A

    [4]忽略 VIN 电流的几 mA、总功率输入= VLDOIN x IVTT = 1.5V x 0.447A = 0.6705W

    [5]类似地、电源输出= VTT x IVTT = 0.75W x 0.447A = 0.33525W


    我的计算是否正确?


    谢谢、此致、
    Binayak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!  

    您的计算正确。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢你的帮助。

    此致、   

    Binayak。