This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:BQ25150:单节电池的电源异常!VDD 无输出。

Guru**** 2522330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQSTUDIO, TPS65631W, BQ25155, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885366/bq25150-bq25150-the-power-supply-of-single-battery-is-abnormal-vdd-without-output

器件型号:BQ25150
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOTPS65631WBQ25155EV2400

您好:

目前、在调试 BQ25150时、我遇到了以下两个问题::

在大多数情况下、PMID 脚会输出接近 VBUS 的电压值。 使用 bqstudio 更改 ICHG_CTRL 和 ILIMCTRL 值。PMID 恢复为大约 VBAT+ 0.2V。

问:为什么 VBUS 电压输出?更改两个值会影响 PMID?

每次单独插入电池时不输出 VDD、LDO 和 PMID、I2C 无法通信。必须插入 USB 以恢复正常、再次拔下 USB 仍然正常。

问:为什么会发生这种情况?如何操作外部配置来单独为电池供电?

非常感谢。

Yitian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitian、

    在 PMID 电压下降时、适配器是否能够提供 ILIM 电流? 这表明 PMID 上的负载非常高、并且随着 DPPM 环路限制充电、PMID 下降。 PMID 上有什么负载? 当发生这种情况时、您能否共享寄存器转储以查看可以触发哪些故障?

    2.插入电池后、器件将唤醒并进入运输模式。 如果您按住/MR 按钮较低或适配器已连接、设备将从运输模式唤醒。 该按钮必须保持2秒才能唤醒器件。 如果您有任何疑问、请告知我们。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautham 您好!  

    我们使用的适配器的输出容量为5V/2.4a、BQ25150用于初始配置、ILIM=100mA、ICHG=10mA。PMID 输出可能会达到 VBUS 值、 哪一项会超过我们身后 AMOLED 电源(TPS65631W)的最大输入。想知道为什么 PMID 在轻负载时输出高电压而不是 VBAT+ 0.2V?如何避免 PMID 输出接近 VBUS?

    2.是的、我们希望电池插入后 BQ25150立即进入正常模式。/MR 按钮被挂起、适配器未连接。 此时、插入电池的 PMID、VDD 和 LDO 没有输出、I2C 无法通信、这是一个不良的结果。当/MR 被按下几秒钟时、VDD 输出1.8V、 可由 I2C 识别。然而、PMID 和 LDO 仍然不输出。我该怎么办?PMID 为 SYS 供电。

    此致、

    Yitian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitian、

    在 BQ25150上、VBUS 到 VPMID 未调节-如果您正在寻找调节、我建议您使用 BQ25155、它启用了调节功能、您可以选择 PMID 上的电压。 在 BQ25150上、VIN 到 PMID 几乎可以用作具有电流限制的开关。 (随附的 BQ25155设置图像)

    2.您是否有此行为的示波器捕获-您是否将/MR 保持在低电平2秒? 按下按钮后、VDD 将立即出现、2秒后、PMID 也将出现。 与 BQ25150上的2s 相比、BQ25155具有125ms 的唤醒计时器。 我已在该主题中包含两个样片、供您查看。  

    如果您有任何疑问、请告知我们!  

    此致、

    Gautham

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautham 您好!  

    好的、感谢您的推荐、我们将尝试使用 BQ25155。 同时、请提供文件"charger_1_00-bq25155.bqz"。

    只需尝试触发/MR 引脚以捕获每个点的电压、状态正确、请参阅下图:

    但是、当再次触发/MR 引脚进入运输模式时、捕获曲线不符合规格、请说明原因。结果如下:

    当只有电池被供电时、引导由/MR 引脚触发。 此时、I2C 通信错误是由 EV2400的3.3V 上拉电阻内部使用引起的、这是由于与 BQ25150的1.8V VIO 发生冲突?目前、1.8V MCU 尚未用于与 BQ25150进行通信以进行验证。

    在第三个问题中、插入 USB 后 I2C 立即恢复正常、bqStudio 可以实时读取数据。拔下 USB 即时错误、请帮助分析原因。

    此致、

    Yitian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitian、

    1.已在此消息上附加 BQ25155 BQZ 文件。 如果您下载 BQStudio 的最新版本(测试版本)、则应该有更新。 您需要将此文件转储到 BQStudio 程序的'config'文件夹中。  

    2.默认情况下、器件被配置为触发"硬件复位"-根据我看到的示波器捕获、触发一次"硬件复位"。 如果要在长按时进入运输模式、则需要将值写入寄存器0x36 (ICCTRL1):0x80。 此外、如果您可以在哪条迹线的颜色上添加标记、这对于诊断非常有帮助。 我认为绿色是/MR、粉色是 PMID、蓝色是 VDD。 请告诉我这是否不同。  

    3、VIO 可以是1.8V、SCL/SDA 可以上拉至高于 VIO 的电压、这不是问题。 但是、确保断开 VPULLUP 跳线、因为 EV2400在盒子内部有上拉电阻。 在您的系统中、您需要将 VIO 拉至与 I2C 电平上拉至相同的电平。  

    /LP 引脚的状态是什么? 您将需要将/LP 引脚上拉为高电平、以便仅通过电池与器件通信。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。  

    此致、

    Gautham

    e2e.ti.com/.../Charger_5F00_1_5F00_00_2D00_bq25155.bqz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautham 您好!  

    1.感谢您提供该文档。 我们已经学习了如何使用它。

    很抱歉、我捕获的第二个长按/MR 波形确实是"硬件复位"、 并且已经对规格说明进行了比较。我们将考虑是否需要长按进入运输模式功能。同时、请原谅我没有标记线条颜色对应关系。补充:黄色是 VDD、蓝色是 LDO、粉色是 PMID、绿色是/Mr.

    3.根据 VPULLUP、您是指我的设计中的上拉电阻?还是它在 EV2400内部?尝试断开系统、但无法与 EV2400通信。此外、我们尝试与1.8V MCU 通信、这是正常现象。(注意: 无法与 EV2400通信的原因是单独插入电池、仅在长按2s /MR 启动后出现、但在插入 USB 后正常)

    我尝试将/LP 连接到 VBAT、这种现象是相同的。

    5.我们有三个主板。 第一次插入电池后、我们尝试按2s /MR 启动、仅 VDD 输出1.8V、LDO 和 PMID 无输出。这是因为芯片损坏吗?

    此致、

    Yitian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitian、

    1.很棒!  

    非常感谢。 它真的很有帮助。  

    3. EVM 上有一个上拉跳线(如附件所示)。 如果您使用的是 EV2400、则可以将其断开。 由于电池插入、器件这次似乎处于运输模式。 长按/MR 线路上的2s 或一次性适配器插件将唤醒器件。  

    4.可能仍处于运输模式-发生这种情况时、您能否测量 VPMID 电压?

    5.查看此配置文件的图表可能会比较好- PMID 是尝试启动和关闭还是其他行为? 此外、如果您希望通过电子邮件发送、原理图也会很有帮助、我可以向您发送电子邮件。   

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gautham,

    3和4。器件已唤醒、PMID 电压输出正常。现在、我尝试将/LP 拖至 VBAT、同时打开内部 ADC_READ_EN、该内部 ADC_READ_EN 已准备好通过 EV2400进行读取。因此/LP 的状态是通信的关键。 我想我们已经找到了我们问题的答案。 感谢你的帮助。

    我们会看到长按/MR 唤醒的现象、只能打开 VDD、PMID 和 LDO 不输出。但有两个板是正常的。如果对此行为有任何解释、请发送电子邮件给我。

    此致、

    Yitian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitian、

    5) 5)您能否共享显示此行为的范围捕获? 发生这种情况时、电池电压是多少? PMID 上是否有任何负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?