This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25117:高侧 FET 上的 LM25117高温

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117, CSD18513Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870889/webench-tools-lm25117-lm25117-high-temperatures-on-high-side-fet

器件型号:LM25117
主题中讨论的其他器件: CSD18513Q5A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在使用 LM25117进行设计。

电路工作正常、原型板工作正常、稳压器能够产生所需的输出。

但是、由于某种原因、高侧 FET 变得非常热。 运行几分钟后、焊料融化、FET 短路、导致 PCB 烧坏(我有多个电路板以这种方式发生故障)。 使用的 FET 是 CSD18513Q5A。

电路板的其余部分具有相当可接受的温度、包括低侧 FET 和电感器。

此故障的原因可能是什么? 如何纠正?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fotis、

    请 使用 Webench 仿真您的电路并检查高侧 FET 的功率损耗、通常情况下、功率损耗约为2W 或更低是可以接受的。

    您可以使用低得多的电流测试板、测量高侧栅极、SW 节点和电感器电流波形、以查看问题出在哪。

    B R

    Andy