This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34923:在瞬态或能量规格中 SW 至 RTN 的绝对最大额定值

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870806/lm34923-absolutely-maximum-rating-for-sw-to-rtn-in-transient-or-energy-spec

器件型号:LM34923

您好~

目前、测试 波形显示 SW 到 RTN 的负脉冲小于-1V。

绝对最大额定值中没有指定的瞬态规格。 最低仅稳压规格为-1V。

您能否提供 SW-RTN 的瞬态规格?

此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    很抱歉、我们没有这样的瞬态规格。 一个示例。

    PCB 布局对于减少 SW 振铃更为重要、CIN-VIN 引脚-SW 引脚-二极管 GND 的环路面积应尽可能小。  

    B R

    Andy