This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25710、BQ25713、BQ25713B、BQ25700A、BQ25703A、 BQ25708 -原理图审阅设计提示

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ25713, BQ25710, BQ25700A, BQ25708, BQ25713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871078/faq-bq25710-bq25713-bq25713b-bq25700a-bq25703a-bq25708---schematic-review-design-tips

主题中讨论的其他器件:BQ25703ABQ25713BQ25710BQ25700ABQ25708BQ25713B

以下文档显示了为 BQ25710、BQ25713、BQ25713B、BQ25700A、BQ25703A、 BQ25708设计以及权衡。  

BQ257xx 系列器件是1-4节降压/升压充电控制器、需要通过 SMBus 或 I2C 连接主机才能运行。 随附的文档是一份检查清单、用于检查此特定系列器件的设计。 它详细介绍了外部组件选择和引脚连接、以及充电器正常运行的最低要求。 对元件进行了编号、以匹配 BQ25710EVM 和 BQ25713EVM 参考设计原理图元件标识符。  

以下四个类别详细介绍了组件选择:

必需-正确运行绝对必需

推荐-推荐用于优化性能

推荐-DNP -推荐用作非填充组件封装、以提高 制造后的性能  

可选-可选组件

利用这些信息、客户可以根据其应用减少外部组件、并使用本文档帮助进行原理图审阅。

此致、

Joel H