This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Wipower 和 USB 充电 IC 解决方案

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887452/wipower-and-usb-charge-ic-solution

主题中讨论的其他器件:BQ51013BBQ24040

尊敬的 TI:

您能否为我推荐一种解决 方案、我们的设计中需要 Wipower 和 USB。

谢谢

Pei Yuanqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、peiyq、  

    感谢您使用 E2E 进行咨询。   我不清楚您正在设计什么、请提供更多详细信息。 方框图会非常有用。  例如,以下是使用 microUSB 连接到无线电源发送器的参考设计: http://www.ti.com/tool/TIDA-00415 。

    您的设计是否与此类似?  

    此致、

    ~Leonard

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    ‘s 您可以看到我上传的图片、有三个输入 USB Type C、AC 输入、Qi (无线输入),您能推荐 TI 的充电解决方案?

    谢谢

    Pei Yuanqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pei、

    感谢您的观看。  要充电的电池类型是什么?  

    此致、

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    电池是单节 锂聚合物电池。

    谢谢

    Pei Yuanqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pei

    一个很好的起点是 BQ51013B 数据表的图48。

    BQ51013B 提供无线电源功能。   BQ24040是电池充电器(单节锂聚合物电池)。  支持 USB/交流适配器是 BQ51013B 的一部分、使用外部开关。