This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:PACK 引脚电压

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888780/bq28z610-pack-pin-voltage

器件型号:BQ28Z610

大家好、

在 bq28z610数据表的第10节中、它说"电池组输入应始终大于与配置的串联电池节数相关的最大电压"。 有人能解释一下原因吗?

我提出这个问题的原因是、我想在对 PACK 引脚施加充电电压时将芯片从关断模式唤醒、但是如果它看不到电池、充电器将不会充电、 当 bq28z610关断并关断 NFET 时会发生这种情况。 为了解决该问题、我计划在 PACK 引脚上施加3.3V 电压。 该3.3V 电压来自 LDO、该 LDO 从电池或充电器的12V 电源获取输入、 因此、当我插入12V 电源为电池充电时、芯片可以唤醒、如果我取出12V 电源、芯片将不会关断。 唯一的问题是3.3V 小于电池的最大电压、即8.4V (2节4.2V 串联电池)。

请告诉我这是否是可接受的解决方案、如果不是、原因是什么?

谢谢、

VU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vu,

    我认为它应该起作用。 当 PACK 引脚上的电压高于 Vstartup (约为2.25V)时、监测计应从关断状态唤醒。

    Andy