This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS780:输入电容

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889140/tps780-input-cap

器件型号:TPS780

您好!

我对 TPS780230300DRV 有疑问。 我查看了数据表、并看到了有关输入电容的建议。 由于同一输入线上的其他功能、我希望将电容器增加到2.2uF、4.7uF 或10uF。 它们都将是 X5R 或 X7R。 使用比 d/s 推荐值1uF 更高的输入电容器是否存在任何潜在问题?

感谢您的帮助!

最棒的

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    LDO 的输入电容器不是实现稳定性所必需的。 这只是为了最大程度地减少浪涌或突然负载浪涌引起的压降。  您可以使其尽可能大。

    此致、