This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:米勒钳位的延迟时间

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870787/ucc5350-delay-time-of-miller-clamp

器件型号:UCC5310

※正确的器件型号为 UCC5310

您好!

我认为米勒钳位在满足以下条件时起作用。

・关闭状态

・Ω 钳位引脚超过2V (VCLAMP-TH)

从超过 VCLAMP-TH 到米勒钳位工作的延迟时间是多少?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochhi、

    当器 件关断(输入为低电平)且以 VEE2为基准的栅极电压(钳位电压)低于 VCLAMP-TH (2V)时、米勒钳位被激活。 当器件导通(输入为高电平)时、它被释放。

    米勒钳位延迟不是针对该器件进行测试的规格。 典型的基准测试表明、类似技术的延迟小于100ns。

    此致、

    Audrey