This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:NC 是否可以接地?

Guru**** 2514695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870671/tps22919-can-the-nc-be-tied-to-ground

器件型号:TPS22919

NC 引脚能否接地?

还是需要浮动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    此器件的 N/C 引脚必须保持悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的快速响应。

    此引脚是否连接到器件内部的电路?

    如果是、是高(>10Meg)还是低阻抗(<10Meg)?

    如果是高阻抗、器件功能是否敏感型静态充电?  

    是否有 ESD 保护结构连接到此引脚?

    谢谢、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    N/C 引脚未连接到任何器件内部。 不过、我们建议将该引脚保持悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、  

    如果该引脚在内部真正未连接任何元件、我有合理的要求将其接地。 我需要了解浮动建议的基础。

    Bryan

    [引用 user="Shreyas Dmello"]

    您好、Bryan、

    N/C 引脚未连接到任何器件内部。 不过、我们建议将该引脚保持悬空。

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    将 N/C 引脚悬空被视为此器件的最佳做法。  

    如前所述、没有到这个引脚的内部连接。