This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28880:离线降压转换器爬电间隙距离

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28880, TIDA-010060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870641/ucc28880-offline-buck-converter-creepage-clearance-distance

器件型号:UCC28880
主题中讨论的其他器件: TIDA-010060

您好!

我想将 UCC28880用于离线降压转换器  

TIDA-010060具有此类设计、但我需要符合 IEC 标准的爬电距离和间隙信息

  1. 线路和 NOTR 到保险丝之间的距离应该是多少
  2. 保险丝后的距离线和 NOTR 应该是什么
  3. 电桥后的距离是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要查找您的应用需要遵守的 IEC 标准以及您的设计工作电压。 当您提到距离时、您必须清楚地指明设计中的应用工作条件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在智能家居应用中使用。

    IEC60950

    输入电压为100-240VAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议您联系家庭应用机构以获取安全要求建议。 我们无法根据 您的需要提供安全建议。