This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090:EN 时序断电

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40090, TPS40091
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889116/tps40090-powerdown-on-en-timing

器件型号:TPS40090
主题中讨论的其他器件: TPS40091

大家好、

当 EN 被拉至低电平时、您能否分享预期的 TPS40090断电时序? 转换器应该立即停止开关、还是取决于 BP5放电低于 UVLO (类似于基于 Cbp5电容的 EN 时序启动)?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、  

    当 EN 被拉至低电平时、此部件将立即停止开关。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    只是为了确认、我的客户在 PWM 上看到2.3us 的延迟、然后是看起来像高阻抗的延迟(他们正在自行测试控制器)。 如果它们添加负载、则在2.3us 延迟后变为0V。 这是否是 TPS40090 (而非 TPS40091)的预期行为? 还是应由器件将 PWM 驱动为低电平?

    以下是示波器捕获:

    CH#4是启用/同步
    CH#2是 PWM 输出
    CH#3为0.7V 基准

    谢谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、  

    抱歉、我现在在家工作、无法在 EVM 上验证此行为。

    您能否让客户在 EN 引脚为低电平后检查所有四个 PWM 引脚?

    谢谢