This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:锂聚合物安全触发

Guru**** 1417350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888763/bq24295-lipo-safety-tripped

器件型号:BQ24295

在我安装的 BQ24295 + 1S 锂聚合物电池中、有2-3%的电量会导致锂聚合物上的安全芯片跳闸。 (在100个已部署的电路板中、只有2-3个问题)

例如、我的器件将突然拒绝为电池充电(由 MAX17201监控)。

在为 BQ24295提供直流电源的情况下、我测量锂聚合物电池端子上的电压、其读数为3.6V、但无充电电流(但由于锂聚合物低于4.1V、因此预期)

从电路板上移除锂聚合物(但仍具有锂聚合物安全板"电池内部")、测量我得到的电压为4.1V。

将电池插回电路板中、现在我得到一个小电荷来加注电池。

我使用此芯片的方式是让直流电源持续提供给 BQ24295、以便锂聚合物持续充电。

我不使用 VBUS 5V

但是、我确实会根据需要使用 SYS 输出并将升压/降压转换为3.3V/5V、即使在插入直流电源时也是如此。

如果我违反规则做任何事情,这不是故意的:) 是否有人看到他们的锂聚合物电池“随机锁定”?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    您的测试条件是什么、例如 VBUS、VBAT、IBAT、VSYS、ISYS? 您能否提供充电器的所有寄存器值?

     

    谢谢、

    宁。