This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:关于 nWAKEUP 上拉电阻器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870918/tps65218d0-about-nwakeup-pull-up-resistor

器件型号:TPS65218D0

您好!

您能告诉我 nWAKEUP 上拉电阻器的信息吗?
客户正在使用10kΩ。
但是、数据表中描述的上拉电阻为100kΩ Ω。

请告诉我该上拉电阻器的建议值。
此外  、使用 μ 10kΩ 时有哪些问题?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    10kΩ Ω 是可以接受的。

    使用更强的上拉电阻器(电阻更小)时、系统中的电流消耗始终会增加。 每当引脚拉低时、流经电阻器的电流量将约为 VIO/RPU (其中 VIO 是 I/O 上拉至的电压、RPU 是上拉电阻器的值)。

    假设 VIO = 1.8V、则:

    • I1 = 1.8V/ 100kΩ μ s = 18uA
    • I2 = 1.8V/ 10kΩ μ s = 180uA

    但是、该电流仅在 I/O 信号为低电平时出现、并且 nWAKEUP 不会经常变为低电平(仅在按下 PB 按钮时用于短脉冲)。 建议将 TPS65218D0漏极开路输出的所有上拉电阻器均设置为100kΩ Ω 、以降低电池供电系统的电流消耗。 如果您的系统由线路供电、那么这绝对不是问题。 如果您的系统由电池供电、那么您可能需要考虑将 100kΩ Ω 用于某些上拉电阻器、但 nWAKEUP 并不是最关键的、因为它不是很频繁或很长时间的低电平。