This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:电量监测并联的两节电池

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888346/bq35100-fuel-gauging-two-cells-tied-in-parallel

器件型号:BQ35100

我知道 BQ35100电量监测计适用于一节电池。 但是、它还能监控在 EOS 模式下并联的两节锂离子 SOCl2电池吗? 为了增加容量、我的设计必须具有2节电池、并且允许在负载电源中断的情况下更换电池-每次更换一节电池。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划使用以下电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的同事是此设备的专家、正在度假。 他回来后会给出答案。   

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    监测计将同时与两节并联电池配合使用。 这就是监测计学习换算系数的原因。 两节电池并联时、阻抗将约为一节电池的一半。 通过这种方法、监测计将对视为电池。  

    如果更换其中一个电池、问题就会出现。 监测计无法知道这两者中的一个是否即将裸片。 我们无法为每个电池提供 SOH、仅为堆栈。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的快速回复。 我理解堆叠问题、但对我们来说、这不应该是问题-根据操作手册两个电池都将在电池不足时更换; 只需确保每次更换一个(AON 电路必须保持运行),然后必须发出 new_battery()命令以确保 RNEW 正确刷新。

    此致、

    Eddie