This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:米勒钳位 FET

Guru**** 2797255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870795/ucc5350-miller-clamp-fet

器件型号:UCC5350

您好!

当米勒钳位振铃时、大电流是否会损坏米勒钳位 FET?

如果是、我们是否应该找到电阻器来限制 IGBT 的栅极和钳位引脚之间的电流?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    UCC5350MC 具有典型的10A 电流吸入能力。 无需在钳位引脚上添加电阻器。   

    米勒钳位用于防止栅极电压在高 dv/dt 开关期间上升到阈值电压以上。 米勒钳位灌入的电流由 CGC (IGBT 的栅极至集电极电容)和 IGBT 集电极至发射极之间的 dv/dt 开关决定。 因此,i = cgc*dVce/dt。 您可以使用此公式估算米勒电流、以确保钳位在您的应用中具有足够的灌电流能力。

    您可以 在此处阅读有关米勒钳位的更多信息。

    此致、

    Audrey