This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:BQ25710电阻值@Ω ACP/ACN

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870767/bq25710-bq25710-resistor-value-acp-acn

器件型号:BQ25710

您好!

我们在 EVM 的感应电阻器和 ACP/ACN 之间为 R11/R12实现了4.99欧姆,如 https://www.ti.com/lit/ug/sluubt8b/sluubt8b.pdf 所示。  如果我们将两者的值更改为5.1欧姆、是否存在任何问题?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

      

      没关系。 从5.1到4.99、滤波器时间常数仅有2%的变化、完全没有问题。 谢谢

    此致