Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG3410R050 主要亮点和特性:
- 使用 GaN 的5kW 双向交流/直流电网转换器
- 可实现99%的效率、无需强制空气冷却
- 支持高达1400V 的总线电压
- 采用 LMG3410R050:具有集成驱动器和过流保护功能的600V 50mΩ Ω GaN 以及 C2000数字控制器
有关此演示的更多详细信息、请访问
https://training.ti.com/900v-gan-solution-grid-and-beyond
如有任何与此设计相关的问题、请继续关注此帖子!