This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82150:在 TPS82150不受电时、可以安全地将 PG 连接到受电的5V 电源轨?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888835/tps82150-safe-to-connect-pg-to-a-5v-rail-that-is-powered-when-the-tps82150-is-not

器件型号:TPS82150
我认为这是可以的、因为数据表显示最大绝对值为7V 而无需任何参数依赖 VIN、数据表的第7.4.4节指出 PG 在 VIN 范围内变为高阻抗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我原来的帖子因某种原因被截断、以下是预期内容: 我认为这是可以的、因为数据表显示最高绝对值为7V 而无需任何参数依赖 VIN、数据表的第7.4.4节指出 PG 在 VIN 范围内变为高阻抗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、第三次尝试。 顺便说一下、这些论坛在改编格式和其他奇怪的内容方面比大多数论坛都要糟糕。 我认为这是可以的、因为数据表显示最大绝对值为7V 在没有任何参数依赖 VIN 的情况下、数据表的第7.4.4节指出、在 VIN 小于0.7V (电源移除)的情况下、PG 变为高阻抗。 但是、我对驱动任何移除电源的芯片抱有偏执态度、所有示例都显示 PG 被上拉至 TPS82150输出本身。 因此、当 芯片不工作时、将 PG 上拉至外部5V 电源轨是安全的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britton、

    是的、即使芯片未上电、也可以将 PG 上拉至外部5V 电压。

    Kris