This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82480:SS/TR 引脚电容器电压

Guru**** 2503075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870866/tpsm82480-ss-tr-pin-capacitor-voltage

器件型号:TPSM82480

各位专家:

需要 SS/TR 引脚来添加 CSS 以实现软启动控制。 我们需要知道 CSS 的电压。 对 CSS 施加了什么电压?

查看数据表 P13上的表1、C5为10V、而 EVM 为50V。 哪种电压更好?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    根据方框图、SS/TR 引脚由电流源上拉。  因此、可能的最大电压是输入电压、因为这是 IC 具有的最高电压。

    对于用于 SS/TR 电容器的小值电容器、市场上通常不提供6.3V 等较低额定电压。  因此、使用了更高的电压电容器。