This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24081:T-box 充电器解决方案

Guru**** 2514845 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24081-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870839/bq24081-charger-solution-for-t-box

器件型号:BQ24081

大家好 、

我的客户现在重新设计其 T 形盒系统的充电器电路。

这里是他们的方框图、我简化了该方框图以 确保机密性。 如有必要、我可以向您发送 SCH 以供审核。

12V 电源输入由 DCDC1转换为5.2V、DCDC1分为两个通道、其中一个通道直接为 DCDC2供电、 另一个通过芯片(恒定电流源、快速充电300mA、MCU ADC 采样电池电压高于4.6V、PWM 控制充电脉冲)为电池 J1充电。

两个电源由二极管桥接。

当前的问题是 DCDC2在充电和放电多次后损坏。 您能否帮助 分析为什么 DCDC2在充电和放电后易于衰减? 如何避免这种情况?

实际上、DCDC1、DCDC2和恒流源现在使用竞争对手的解决方案。 我真的想推广  我们的 BQ24081-Q1来替代充电器和降压转换器。 因此、这有点紧急。

如果您还可以提供 T 盒 镍氢/锂电池充电器解决    方案(包括充电和放电管理路径、例如或逻辑/二极管放置)、它也会非常有用。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与您联系、我们可以使用电子邮件处理此问题。