This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090:TPS40090最大电流限制电压设定点

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889089/tps40090-tps40090-maximum-current-limit-voltage-setpoint

器件型号:TPS40090

大家好、

我从 TPS40090规格测试条件和一些 E2E 线程中看到、最大差分电流感应电压为100mV。 但是、将 EVM VILIM 设置为在148mV 电流感测时进行电流限制。 不应该将其设置为100mV? 如果没有、您能否澄清正常运行和限流设定点的最大建议感测电压是多少?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、  

    我建议将电流感应电压保持在100mV 以下。 如果电压超过100mV、电流感测放大器可能不准确。  

    该 EVM 是由其他团队很久以前设计的、我不知道为什么将 EVM 上的电流限制设置为148mV。 很抱歉。  

    谢谢