This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:BQ25570问答

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889007/bq25570evm-206-bq25570-q-a

器件型号:BQ25570EVM-206
主题中讨论的其他器件:BQ25570

我们希望使用 BQ25570-EVM 板为抽吸电容器充电。
我们查看了 BQ25570 IC、板上的用户指南和数据表、并找到了运行电路板的条件。

此时、我们发现的冷启动条件是 VSTOR V (CS)=600mV、PIN>PIN (CS)=15uW、EN=无关。

我们通过电源向 J2、BQ25570vm VIN 的 J3端子输入了600mV 电压、进行调节、EN 引脚未连接任何部件、VSTOR 端子连接万用表以观察电压。
此时、在 VSTOR 端子上观察到大约1.1V 的电压。

我们相信随着时间的推移、VSTOR 将充电至1.8V。
据了解、电压应高于 VSTOR_CHGEN (1.8V)并退出冷启动模式。

然后、可以了解 EN 引脚和 VOUT_EN 引脚连接到低电平或高电平以进入多种其他模式。

然而、VSTOR 电压保持在1.1V、并且没有增加到1.8V。

因此、不允许进入另一种模式。

我不知道为什么电路板不工作、即使它满足运行电路板的条件。

如果我们误解了这些术语、或者缺少任何器件、我希望您回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanghyun、

    当您将600mV 连接到 VIN_DC 时、600mV 电源是否为充电器提供电流?  LBOOST 引脚上是否有开关活动?  

    如果将 SourceMeter 连接到大于1.8V 的 VBAT、然后再连接低于 VBAT 电压的低阻抗电源、则充电器是否正常工作(LBOOST 引脚上的开关活动)?

    此致、

    Jeff