This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:bq25570问题

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888931/bq25570evm-206-bq25570-issue

器件型号:BQ25570EVM-206

我对我是‘电源还是电压提供“bq25570evm”感到困惑。 我在向 VSTOR‘VIN_DC 插座提供电压后,尝试操作“bq25570evm”。
但是,即使我增加了插座 VIN_DC 的电压,VSTOR 的值也没有变化。
‘,我想知道我应该怎么操作‘bq25570evm’ 我对数据表中的许多问题都不了解。
‘,我想知道,如果我必须为“bq25570evm”提供电源,而不是电压,我应该使用源表为 VIN_DC 的插座提供电流和电源。

如果我将输入电压插入 VIN_DC 端子、我想知道 VSTOR 是否根据 VIN_DC 充电电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanghyun、

    如果 VIN_DC 上的电压高于 VBAT_OV、充电器将打开一个内部 FET 接地、以下拉高阻抗源的电压。  这是一种防止电池过压的保护。  如果您将低阻抗电源连接到 VIN_DC、并且该 FET 导通、则可能会损坏 IC。

    此致、

    Jeff