This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28221:UCC28221

Guru**** 1860360 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28221, UCC27324
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869989/ucc28221-ucc28221

器件型号:UCC28221
主题中讨论的其他器件: UCC27324

我想知道、即使没有与变压器三级绕组串联的二极管、正向转换器也会工作。

UCC28221的评估模块,二极管不会被保留。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供问题的更多详细信息?

    评估模块不适用于 UCC28221

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以、先生。

    请查看以下附件以获取评估模块用户指南。

    http://www.ti.com/lit/ug/sluu173b/sluu173b.pdf

    在中、没有三级绕组串联二极管或缓冲器、用于在开关(MOSFET)关断时使变压器退磁。

    您能解释一下原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您将主变压器 T4的偏置绕组称为三级绕组。

    实际上、该偏置绕组具有标记为 A 的输出、并使用 D1进行整流、如原理图左侧所示。

    这会生成 VDD、这是 UCC28221和 UCC27324的偏置电源。

    要启动 UCC28221、VIN 引脚连接到直流/直流转换器的直流输入。

    初级侧可能不需要较大的缓冲器、实际上 C17充当 MOSFET 上的缓冲器。

    此致

    John