This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431A:工作虚拟结温

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870797/tlv431a-what-is-operating-virtual-junction-temperature

器件型号:TLV431A

大家好、团队成员。

在其数据表中,它具有 工作虚拟结温。

我℃、如果 Tj 超过150 μ s、IC 可能会损坏

但我没有听说 过运行虚拟结温。

问题1. 在运行"虚拟"结温时、您需要说些什么

这是否意味着无法直接测量 Tj,因此我们使用“虚拟”?

Q2.How to calc the Power Dissipation?(如何计算功率耗散?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mashaharu  

    工作 "虚拟 "结温是指裸片温度。 它将取决于 封装的 VKA (阴极电压)、IKA (阴极电流)、RθJA (结至环境热阻{Table 6.4})。 其计算公式为:

     TJ = TA + VKA * IKA * RθJA (  TA =环境温度)

    正常运行时、器件的 TJ 不应超过150C。  

    此致

    Trailokya