This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:BQ25619 PMID 和 SYS 输出-

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61372, BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869781/bq25619-bq25619-pmid-and-sys-outputs-

器件型号:BQ25619
主题中讨论的其他器件:TPS61372

您好!

我想知道我们是否可以在不使用 I2C 的情况下在默认模式下同时使用 PMID 和 SYS 输出。

我想在升压模式下使用5V PMID 为 我们的电路的某些 IC 和 SYS 输出供电、当 电池充电时、作为 TPS61372的输入。

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tomas、

    这是可以接受的。 在正向降压模式下、PMID 输出电压与 VBUS 上的输入电压相同。  

    SYS 电压通过 VBUS/PMID 的降压转换器进行调节、所有这些都是在电池充电期间进行的。

    这样做时需要记住的一点是、充电器具有 IINDPM (输入电流限制)设置。 当达到此阈值时、充电电流将减小、以防止系统电压下降。 该电流通过 Q1阻断 FET 测量、该 FET 是 VBUS 和 PMID 之间的路径(请参阅 D/S 中的功能方框图)。 通常、如果 SYS 电流足够大、足以从 VBUS 中拉取这么多电流、则会达到此输入限制。 但是、当您还从 PMID 拉电流时、您也会影响此规格。

    这并不意味着您不能这样做。 但这可能意味着您比平常更快地达到 IINDPM、并且您会看到充电电流降低。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel。  

    感谢您的回答和帮助。

    当 电池充电且没有任何输入电压时、我想在升压模式下从 PMID 和 SYS 或电池中拉出电流。 我想先为电池充电、当电池充电时、我想将其连接到我的电子设备、 并在升压模式下使用 PMID 为电路的 IC (即带升压转换器的 Atmel)供电 、并使用电池为电路的升压转换器供电。

    这有道理吗? 再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、

    我理解其中一些、但另一部分、我有点困惑。 您能否绘制一个方框图、说明您要做什么?

    根据您所述、当适配器存在时、您将从 PMID = VIN 或 SYS = max (VSYSMIN 或 VBAT)中拉出电流。

    当没有输入存在时、您将使用电池和处于升压模式的 BQ25619将 PMID 驱动至5V 并运行您的电路。 在升压模式下、VSYS = VBAT。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、现在我明白了。 您解决了我的问题! 谢谢