This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079:关于热监控

Guru**** 1123190 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24079, BQ24079T
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886875/bq24079-about-thermal-monitoring

器件型号:BQ24079

您好、先生、

我对 BQ24079有疑问。

 -15~50我要设置充电点、单位为"离床" C

请帮我设置以下电阻器值  

RS 323ohm、RP 52905 ohm 、R temp (热敏电阻10K)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    是的、计算得出的 Rs = 323 Ω 且 Rp = 52905 Ω 将工作范围设置为-15至50°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我们是否可以将范围设置为-15~45°C?

    当我输入 R_COLD 76385 R_HOT 4760时

    R_S =-363 Ω R_P=44326 Ω(负数?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    BQ24079在边界减小或减小时会遇到问题。 如果要将其设置为该范围、则可以将 BQ24079T 配置为该范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    谢谢、

    您能否推荐 NTC 热敏电阻 或103AT-4 销售商和销售商 PN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    Murata Electronics NTC 具有一个10k 103AT 热敏电阻、其 β 值为3380 +/- 1%。 DigiKey 器件型号为 490-11806-1-ND

    若要选择 NTC、可在配置 BQ24079T 范围时更改 Rs 或 Rp 值。 确保使用热敏电阻数据表中相应的 RHot 和 Rcold 值更新工作表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    想要检查并查看热敏电阻建议是否正常以及是否有任何更新?