This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:设计评论和 NTC 问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870585/tps61194-design-review-and-ntc-question

器件型号:TPS61194

您好!

我需要为4P11S 显示屏设计背光解决方案。 总电流为典型值。 240mA、即每通道60mA。 正向电压指定为高于30.8和低于36.3V。

您能否查看随附的原理图以了解其正确性?

此外、LCD 还采用 NTC 来降低电流。是否有方法将 NTC 与 Riset 电阻器耦合以降低电流、从而实现更高的温度?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

      开关频率看起来有点高、可能会影响效率、考虑到热效应、还可以、但我认为它应该是 PTC、而不是 NTC、因为对于 PTC、温度升高、电阻增加、 电流降。

    重新分级

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的快速响应。 您建议使用哪种开关频率来实现最高效率? 1.3MHz 是由较小且平坦的10uH 电感器驱动的。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

      我无法为您提供目标开关频率、您可以将1.3Mhz 作为起点、您需要测试电路板并获得效率结果并调整开关频率、然后才能获得最佳结果。

    此致

    肖恩