This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:如何设计用于环路补偿的 CFF 电容值

Guru**** 2383840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888916/tlv62568-how-to-design-cff-cap-value-for-loop-compensation

器件型号:TLV62568

您好!

客户希望将 CFF 值从6.8pF 更改为8.1pF、您能帮助我们再次检查它是否正常?

如果可能、请提供环路补偿设计的设计工具。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    答案取决于客户要求、客户必须根据其系统来决定。

    根据一般经验、增大 CFF 值会导致环路响应更快(带宽更高)、但会降低相位裕度。 只要客户终端的系统不会变得不稳定、使用8.1pF 就不会成为问题。 请要求客户验证瞬态响应和相位裕度、只要相位裕度高于或大约45度、系统就应保持稳定。  

    此致、
    Zain Riaz