请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25145 您好!
我想问、使用 LM25145可以增大电感器纹波电流的扩展功能是什么?
它是否可以达到100%? 150%?
我只问稳定性问题-该稳压器是否可以在高 DCM 模式下工作、在负载发生变化时在 CCM、DCM 之间切换?
因为这是电压模式控制芯片、对吧?
电容 ESR 或电感器功率方面的问题。
此致、
Adam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我在 wenBench 工具中进行仿真、以获得大电流纹波。
没关系。
所附为5V10A 输出的波形