This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26420-Q1:LM26420-Q1元件/模块的 EMC 传导发射–电流探针方法

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870346/lm26420-q1-lm26420-q1-emc--conducted-emissions-from-components-modules-current-probe-method

器件型号:LM26420-Q1
主题中讨论的其他器件:LM26420

你好

    我们的电源系统:Vin=5V,输出:3.3V/500mA,1.2V/500mA。  器件型号:LM26420Q1XSQ/NOPB。

    测试方法: 组件/模块的传导发射–电流探针方法,杠杆4

     在数据表中添加了 PCB 布局和原理图参考。

   测试默认  

  2.2M 频率的数量 超过4级标准。

 否则,我使用 LM26420Y (__LW_AT__550kHz)而不是 LM26420X(2.2M)。默认为跟随器。

    LM26420Y 优于 LM26420X。

问题:

① LM26420Y 是否 符合 AECQ-100标准?

② 可改进 EMC 的测量方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zanlin、您好!

    没有符合 Q100标准的550kHz 版本的 LM26420可用。 正如您已经了解过的测量数据、您在输入滤波器/输入电容器网络上方显示的测量数据在较低(开关)频率下更好地工作。 要使用 LM26420Y 在2MHz 范围内获得较低的峰值、您需要相应地调整滤波器。 第一步、我建议检查您使用的输入电容器的阻抗特性。 由于寄生电感、它们在2MHz 时可能已经具有高阻抗。  

    此致、

    Juergen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juergen、

        我们的产品用于汽车。我们专注于环境可靠性、因此该产品应 符合 AEC Q100标准。谢谢。

        您能告诉我 2.2MHz 时输入电容器的阻抗特性是多少?谢谢。

    Zhuzanlin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zanlin、

    您可以尝试将其与您在550kHz 时看到的值相匹配、因为在550kHz 时、它似乎可以正常工作。 我认为它可能不如仅仅更换电容器那么简单。 PCB 设计的寄生效应可能会对阻抗特性产生显著影响。 测量共模或差模电流时也会有差异。  

    无论如何、我认为您正在尝试分析/优化不适用的内容。 您是否计划设计一款通过汽车布线的5V 电源产品、LM26420直接连接到该电缆?

    此致、

    Juergen