This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:LM61460轻负载效率

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870348/lm61460-q1-lm61460-light-load-efficiency

器件型号:LM61460-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61460

尊敬的先生:

我们测量了 EVM 的效率、但轻负载效率看起来很差。

您能否帮助检查轻负载(输出=5V、100mA)的效率、我在上电时发现输入电流为18mA (无负载)

我通过13.5V/20V/24V 测量了约50-60%的效率,它们无法与数据表曲线进行映射。

为了测试轻负载效率、还需要在 EVM 中设置什么?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您是否修改 EVM 组件?

    为了进行效率测试、请测量 VIN 端子上的输入电压和 VOUTS 端子上的输出电压。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    EVM 是新的、没有修改、以下是我的测试点、如果有任何意见? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您需要使用另一个 DMM 来测量 VIN 上的实际输入电压和 EVM 上 VOUTS 端子上的输出电压。 请勿在电源上读取 Vin、在 E-load 上读取 Vout、否则可能会导致较大误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我们测量 VIN、VOUTS 的结果与下图类似、

    输入电压(V)

    输入电压(V)

    输入电流(mA)

    功率(mW)

    输出电压(V)

    输出电压(V)

    输出负载(mA)

    输出负载(A)

    效率(%)

    13.5.

    13.47.

    54.7.

    736.809

    5.

    5.

    100

    0.1.

    67.86%

    20.

    20.04.

    42.8.

    857.712

    5.

    5.

    100

    0.1.

    58.29%

    24

    24.05

    38.1.

    916.305.

    5.

    5.

    100

    0.1.

    54.57%

    我们发现在加电时、空载时仍有17.5mA 电流。

    您是否有 EVM 测试结果或是否有任何意见? 谢谢。  

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    请检查器件顶部标记或测试 SW 节点波形 、以查看它是否是 FPWM 版本器件、因为在空载条件下 Vin 电流如此高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我们可以使用哪款 EVM 以 d/s 的速度获得更高的轻负载效率?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    为了 获得更高的效率、请在轻负载条件下使用具有自动模式的 LM61460AA。

    B R

    Andy