主题中讨论的其他器件:LM61460
尊敬的先生:
我们测量了 EVM 的效率、但轻负载效率看起来很差。
您能否帮助检查轻负载(输出=5V、100mA)的效率、我在上电时发现输入电流为18mA (无负载)
我通过13.5V/20V/24V 测量了约50-60%的效率,它们无法与数据表曲线进行映射。
为了测试轻负载效率、还需要在 EVM 中设置什么?
谢谢、Ian。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我们测量了 EVM 的效率、但轻负载效率看起来很差。
您能否帮助检查轻负载(输出=5V、100mA)的效率、我在上电时发现输入电流为18mA (无负载)
我通过13.5V/20V/24V 测量了约50-60%的效率,它们无法与数据表曲线进行映射。
为了测试轻负载效率、还需要在 EVM 中设置什么?
谢谢、Ian。
尊敬的 Andy:
我们测量 VIN、VOUTS 的结果与下图类似、
|
输入电压(V) |
输入电压(V) |
输入电流(mA) |
功率(mW) |
输出电压(V) |
输出电压(V) |
输出负载(mA) |
输出负载(A) |
效率(%) |
|
13.5. |
13.47. |
54.7. |
736.809 |
5. |
5. |
100 |
0.1. |
67.86% |
|
20. |
20.04. |
42.8. |
857.712 |
5. |
5. |
100 |
0.1. |
58.29% |
|
24 |
24.05 |
38.1. |
916.305. |
5. |
5. |
100 |
0.1. |
54.57% |
我们发现在加电时、空载时仍有17.5mA 电流。
您是否有 EVM 测试结果或是否有任何意见? 谢谢。
谢谢、Ian。