This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV758P:客户问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869384/tlv758p-question-from-customer

器件型号:TLV758P

大家好、团队成员。

客户询问我的问题如下。

器件型号: TLV75801PDBVR

请求1.

您是否可以尝试具有客户将用于为客户提供服务的特定条件的线路调节?

提供的图表数据表具有不同的条件、如果我们能够为其提供特定的客户要求、那将是很好的

Vout=1.5V、Iout=0.33A

输入电压从2.8V ~ 6V 变化

请求2.

您是否可以尝试使负载调节具有客户将用于为客户提供的特定条件?

VIN=1.8V、Vout=1.5V、

Iout 变化=0 ~ 0.33A

我知道客户必须自己做到这一点、但只是询问我们是否可以提供。

请告诉我,我们是否可以支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaharu、

    我正在查看您的问题、并将于1月6日星期一返回给您。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Stephen San

    感谢您的合作。

    我要等这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaharu、

    我需要另外一天来处理这个问题。 我计划查看存档、查看是否已测量数据、以帮助回答您的问题。 感谢您的耐心等待。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaharu、

    以下是一些可能有用的数据。
    这就是我可以从档案中找到的内容。

    但愿这对您有所帮助。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Stephen San。

    感谢您的合作。

    我与客户分享