你(们)好
IM 将 TPS61093DSKR 用作3.7V 至6.5V 的升压器。
稳态电流约为15mA、每5ms 电流 ~70mA、问题是升压器的 Vout 下降。
设计的 VO 上没有0.1 μ F 的电流、它能解释一下问题吗? 我可以将 VO 快捷方式移出吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
当 CFF 增加了响应时、需要考虑稳定性。 请参阅以下内容、检查系统的稳定性