This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87351ZQ5D:环境温度为85摄氏度时的结温是多少?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53119, CSD87351ZQ5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870467/csd87351zq5d-what-is-the-junction-temperature-with-ambient-of-85degc

器件型号:CSD87351ZQ5D
主题中讨论的其他器件:TPS53119

您好!

客户将使用 TPS53119和 CSD87351ZQ5D 来实现12V 输入电压至5V 输出电压/10A。 Webench 仿真结果表明 、在85摄氏度的环境温度下、CSD87351ZQ5D 的功耗为1.21W。

我是否可以知道 CSD87351ZQ5D 的结温是多少?

如果我们使用 Tj = Ta + PD*Rthja = 85 + 62*1.21 = 160摄氏度。 这超过了125摄氏度的结温。

在12V 输入至5V 输出/10A 电压下使用该器件有任何问题?

谢谢。

GIM 歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gim、

    感谢您的查询。 我在今天早些时候已作出回应,但我想我没有提交。 数据表中指定的热阻抗是通过在标准 PCB 上进行测试确定的、可能不会反映客户的应用。 我无法告诉您结温。 客户应用中的热性能和有效的 RthetaJA 在很大程度上取决于 PCB 设计和客户电路板的堆叠。 数据表提供了电源块在同步降压转换器中运行时的功率损耗数据和标准化因数。 此信息可用于计算实际功率损耗并确定客户应用中的 SOA。 请参阅数据表的应用信息部分。 如果您需要有关计算的帮助、请通过 TI.com 电子邮件地址向我发送电子邮件。

    通过适当的 PCB 设计和堆叠、可以实现远低于电源块数据表中指定的62C/W 的有效热阻抗(<20C/W)。 您可以在数据表中看到建议的 PCB 布局。

    有关详细信息、请参阅以下博客。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来我重复了两次相同的博客。 请尝试下面的选项。 采用适当的 PCB 设计时、该封装中的1.21W 功率耗散应该是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回应并分享这些技术说明作为参考。 将与客户一起进行 PCB 布局以改善热耗散。

    谢谢。

    GIM 歌曲