This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62170-Q1:间歇性出现 SW 波形异常

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889049/tps62170-q1-abnormal-sw-waveform-happened-intermittently

器件型号:TPS62170-Q1

大家好、我们本周制作了20个汽车摄像头样片、发现一个样片在上电期间 SW 波形异常(请参阅图1中的 VSW)。 当我们等待几秒钟或将输入电压从5V 调低至3.5V 时、此症状可能消失(请参阅图2)、我们的应用条件如下、您是否可以帮助检查可能的原因。    ~许多人认为。  

应用条件:输入电压:5V、输出电压:1.8V、负载电流:240mA

原理图:

图1:SW 波形异常

   

图2:正常 SW 波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、请跳过此问题。 谢谢。