This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3809-Q1:更改检测延迟时间

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870638/tps3809-q1-change-detection-delay-time

器件型号:TPS3809-Q1

您好!

在我的项目之一中、我使用 TPS3809L30QDBVRQ1类型的电压监控器。 它具有200ms (典型值)的固定复位延迟时间和大约1us 的检测延迟时间(tPHL)。 我使用此电压监控器测量锂离子电容器的电压、以防止压降低于建议的最小电压。 该 IC 恰好连接到高侧开关的 EN 输入端...

我在高侧开关的输出上使用脉冲负载、有时电压会在非常短的时间内(每秒两个脉冲、其中每个脉冲短于50ms)下降到电压监控器的阈值电压以下、这会禁用高侧开关。 我 想延长电压监控器的检测延迟时间、但同时我不想影响复位延迟时间。 由于我找不到任何监控器、无法更改检测延迟时间(通常可以设置复位延迟时间)、因此我的下一个想法是:

!通过肖特基二极管连接到电容器的监控器的复位输出(新的!RESET 输出)、因此当!RESET 输出上升时、电容器的电压会由于二极管的电阻非常低而上升非常快。 当!RESET 输出从高电平变为低电平时、也会有电阻器从电容器连接到!RESET 输出(与二极管并联、该二极管现在处于光石方向-闭合)、因此电容器上的电压会缓慢下降(取决于 RC 常数)。 本示例中的检测延迟时间取决于 R 和 C 值以及高侧开关的 Vth_en 电压。

您还有其他更简单的想法吗?

非常感谢、
此致、
Dejan。