This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180 PFC 栅极脉冲生成问题

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888581/ucc28180-ucc28180-pfc-gate-pulse-generation-issue

器件型号:UCC28180

我使用 UCC28180进行 PFC 控制。 我提供 VCC 电压、VSENSE 和 ISENSE、但栅极脉冲不会出现。 为什么栅极脉冲不出现?如何从 UCC28180生成栅极脉冲?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abinomol、您好!

    请附上电路原理图以供查看。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我使用的原理图链接。  

    http://www.ti.com/lit/df/tidrka5/tidrka5.pdf

    在测试整个电路时、开关未被触发、我没有获得输出。 然后、我 通过提供外部 VSENSE、ISENSE 和 VCC 分别测试了 UCC28180。 栅极脉冲具有相同的频率、但振幅在毫伏范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abinomol、您好!

    此参考设计需要"PFC_ON"信号、以便 PFC 控制器和栅极驱动器 IC 获取 VCC 电压。 我建议不要直接应用 VSENSE 和 ISENSE。 这些信号应该来自反馈分压器和初级电流回路(例如、ISENSE 应该是一个负电压、其幅值随交流线路频率的两倍而变化)。 如果您在栅极驱动器中仅看到 mV 输出、则 UCC28180 IC 可能会损坏、需要更换。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    我更换了 UCC28180 IC 两次。 但结果是相同的。 如何从 UCC28180生成栅极脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abinomol、您好!

    请描述如何应用加电序列。 您要向电路板施加什么交流电压、偏置电压和 PFC_on 电压? 另外、请附上以下信号的波形:VCC、VSENSE、VCOMP、ICOMP、GATE

    此致、

    本·洛夫