我使用 UCC28180进行 PFC 控制。 我提供 VCC 电压、VSENSE 和 ISENSE、但栅极脉冲不会出现。 为什么栅极脉冲不出现?如何从 UCC28180生成栅极脉冲?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
这是我使用的原理图链接。
http://www.ti.com/lit/df/tidrka5/tidrka5.pdf
在测试整个电路时、开关未被触发、我没有获得输出。 然后、我 通过提供外部 VSENSE、ISENSE 和 VCC 分别测试了 UCC28180。 栅极脉冲具有相同的频率、但振幅在毫伏范围内。
Abinomol、您好!
此参考设计需要"PFC_ON"信号、以便 PFC 控制器和栅极驱动器 IC 获取 VCC 电压。 我建议不要直接应用 VSENSE 和 ISENSE。 这些信号应该来自反馈分压器和初级电流回路(例如、ISENSE 应该是一个负电压、其幅值随交流线路频率的两倍而变化)。 如果您在栅极驱动器中仅看到 mV 输出、则 UCC28180 IC 可能会损坏、需要更换。
此致、
本·洛夫