This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:UCC28220应用问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220, LM5032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888867/ucc28220-ucc28220-application-question

器件型号:UCC28220
主题中讨论的其他器件: LM5032

我在撰写本文时提出了以下问题。

(1)  我想在交错式2 FET 正向转换器中应用 UCC28220、同时每个通道的 Dmax < 0.5。

à 为 PIN=8/9设置适当的电阻器值可以实现最大值< 0.5 (例如0.48)吗?

à 如何在 Dmax=0.48时为每个通道实现70kHz 的开关频率?

(2)  是否有其他专门用于2 FET 正向交错的 TI 控制器 IC? (或推荐的控制器 IC)

 

图13是指开关频率、而图14是指振荡器频率。

但是、当 RCHRRG=RDISRG=10.2k 时、图13中的频率(即~500kHz)和图14中的频率(~500kHz)应指相同的频率。

请澄清以下问题。

à 图13是指每个通道的开关频率还是振荡器频率?

à 图14是指每个通道的开关频率还是振荡器频率?

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    当您提到"2 FET 正向转换器"时、这有点令人困惑、

    此术语通常用于指以下内容:

    我不认为这是您的意思、您的要求是双通道交错正向。

    如果是这样的话、那么 UCC28220或 LM5032高电压双路交错电流模式控制器。

    我认为 UCC28220更适合您的应用、因为您可以使用该器件轻松设置最大占空比

    您可以通过使用数据表中的方程式1、2和3来实现此目的

    最后一个问题是图13和图14。

    如果将上述公式与10.2k Ω 电阻器结合使用、则标称振荡器频率为1MHz、开关频率为500kHz。

    这意味着图14标记错误。 它应该是指开关频率随温度的变化

    因此、在25°C 时、您将获得500kHz 的开关频率。

    感谢您在数据表中指出此错误。 我将尽快纠正此问题。

    此致

    John