This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62065:建议使用5V 至4.2V/2A 快速瞬态响应直流/直流

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62097

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888952/tps62065-5v-to-4-2v-2a-fast-transient-response-dc-dc-recommendation

器件型号:TPS62065
主题中讨论的其他器件:TPS62097

您好!

我们需要选择5V 至4.2V/2A 直流/直流、并需要快速瞬态响应、它用作功率放大器电源。

能不能提出一些建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以查看 TPS62097以了解快速负载瞬态、并在输入电压、输出电压和负载方面与您的规格相匹配。 在 d/s 的图22和23中、您可以看到负载瞬态的示波器图。 我在这里附上了 d/s 的链接 :http://www.ti.com/lit/ds/slvscd6/slvscd6.pdf