This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:如何使用 BQ27220?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887696/bq27220-how-to-use-bq27220

器件型号:BQ27220

各位专家、您好!

 

我的客户询问如何使用 BQ27220。 具体问题如下。

您能在下面回答吗?

 

(1) VSYS 应连接在何处?

 

(2)是否启用 GPOUT? 在数据表中、它显示输出。

 

(3)这个电源 BAT 引脚吗? (在这种情况下、如果电池连接到 BAT 引脚、消耗电流将始终存在?)

 

(4)您能解释什么是 SRN 引脚和 SRP 引脚的详细信息吗?

 

(5) SRP 引脚和 BAT 引脚之间的连接是否短路?

 

(6) VDD 引脚只是 LDO1.8V 输出?

 

(7)每种模式的最大电流消耗是多少?

 

(8)如果热敏电阻不连接到 BIN、则会下拉。 在这种情况下、是否对电池电平检测有任何影响?

 

(9) VDD 的最大输出电流是多少?

 

此致、

Atsushi Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您提出了很多问题。 我需要一些时间来准备答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面我的评论。

    (1) VSYS 应连接在何处?

    我建议您查看 BQ27220EVM 原理图。

    (2)是否启用 GPOUT? 在数据表中、它显示输出。

    有关详细信息、请参阅 BQ27220的第4页。  

    (3)这个电源 BAT 引脚吗? (在这种情况下、如果电池连接到 BAT 引脚、消耗电流将始终存在?)

    正如我们在数据表中提到的、BAT 引脚应连接到正 极电池端子。

    4)您能否详细解释什么是 SRN 引脚和 SRP 引脚?

    (5) SRP 引脚和 BAT 引脚之间的连接是否短路?

     请参阅数据表的第4页。

    (6) VDD 引脚只是 LDO1.8V 输出?

     请参阅数据表的第4页。

    (7)每种模式的最大电流消耗是多少?

     请参阅数据表的第6.5节。

    (8)如果热敏电阻不连接到 BIN、则会下拉。 在这种情况下、是否对电池电平检测有任何影响?

     否 如果电池组热敏电阻未连接到 BIN 引脚、则应使用将 BIN 引脚下拉至 VSS

    10k Ω kΩ 电阻器。

    (9) VDD 的最大输出电流是多少?

    正如我们在数据表中提到 的、VDD 引脚不用于为系统中的其他器件供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San:

    非常感谢!

    我对此表示赞赏。

    此致、

    Atsushi Saito