This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:充电器、使用 BQ3050 + BQ24610

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ3050, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870006/bq3050-charger-using-bq3050-bq24610

器件型号:BQ3050
主题中讨论的其他器件: BQ24610

大家好、

我正在将 BQ3050用于管理器3节锂离子电池。 我使用 BQ24610 EVM 作为电池的充电器。

当我将 Pack +和 Pack -连接到 BQ24610时、我认为电池将会充电、但电池不处于充电模式。

正如我在 Thread 论坛上所发现的:(e2e.ti.com/.../308215,如何使用 BQ3050和 BQ24610在没有 SMBus 通信的情况下为电池充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查测试点 TP9和 TP12的电压。  它们的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    I SET 电压输入 BQ24610 19V、电压充电电池12.6V。 当我连接电池时、请使用 BQ3050至 BQ24610、TP9的电压为12.6V、T12的电压为18.75V。 当我断开蓄电池时、蓄电池的电压为11.6V。 我重试了2次、结果仍然相同、这意味着电池不是充电模式。

    谢谢、

    Bang Duong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duong:

    尝试将 SYS PRES 位置引脚连接到 PACK–。

    Andy